请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ24610工具/软件:
器件型号:BQ24610
2、使用的软件/工具/模型: 降压转换器
问题是否与原理图或布局有关?
如果是、请提供原理图/布局:
问题: 输入电压为 19V、输出电压为 14.3V、在空载条件下输出电压将定期下降至大约 9.8V。 HS 试管没有周期性的驱动波形。 这是因为 BQ24610 的电池检测机制吗? 在输出端添加恒流负载源后、这种现象仍然存在。 这是因为恒流负载源无法模拟电池吗? 无论是否在电池不存在时检测到这种情况、输出电压都会定期降至 VLOWV 以下。
输出电压波形:μ s
降压高侧管波形: