This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:LMG1205 输入和外部下拉电阻

Guru**** 2508615 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561193/lmg1205-lmg1205-inputs-and-external-pulldown-resistors

器件型号:LMG1205


工具/软件:

大家好、我对有疑问 LMG1205.


在数据表的第 7.3.1 节“输入和输出状态“:

“如果未使用两个通道中的任何一个 (HI 或 LI) 的输入信号、则必须将控制引脚连接到 VDD 或 VSS。 这些输入不得保持悬空。“

但是、在电气特性中、它还提到有一个内部下拉电阻器。

我的问题是、即使使用 HI 和 LI、仍建议增加   每个引脚配备外部下拉电阻器 ? 如果不存在外部下拉电阻、可能会发生哪种故障或故障模式、或者根本不存在吗?

此致

Stefan Weller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:  

    如果您使用 HI 或 LI、则不建议添加外部下拉电阻器、因为已经有强大的内部下拉电阻器。 数据表中建议不要将输入引脚保持悬空、这是降低引入系统的噪声的良好做法。 如果仅使用内部下拉电阻器、则应该不会出现任何问题。   

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annabelle:

    非常感谢您的快速响应–我真的很感激。

    另外还需要补充一点:我使用的是 TI 微控制器、在启动期间、LI 和 HI 的 GPIO 引脚可以悬空(高阻态)。 在这种情况下、您是否仍认为内部下拉电阻足够?

    此致
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    是的、我认为内部下拉电阻就足够了。 启动时间应非常短、因此由悬空 MCU 引脚引入的任何噪声都不应成为问题、并可通过内部下拉电阻来处理。

    谢谢、

    Annabelle