This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25630:为锂离子电池充电选择合适的 IC

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25630, BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554592/bq25630-choosing-the-right-ic-for-li-ion-battery-charging

器件型号:BQ25630
主题中讨论的其他器件: BQ24800

工具/软件:

您好、

同样、这篇文章与 BQ25630 无关,但一个一般问题 — 针对智能电池的 IC 充电器控制器的建议:

工程发生一些变化后、IC 的参数发生了更改。

  • 我们打算使用的电池是 RRC、它符合智能电池和 Jeita 标准。
  • 电池的通信 符合 SMBus v1.1 标准。
  • 电池化学成分:锂离子、2S2P 配置
  • 它没有 TS 热敏电阻引脚、控制由 SMBus 完成。
  • 因此、TI 的 IC 控制器也必须符合 Jeita 标准 连接到系统。 未使用 TS
  • 目的是实现自主控制器、不 需要主机干预。 (2 级充电器)
  • 系统的输入电压是 12v 所以控制器不必是降压/升压,它只能是降压。
  • 负载的最大功率为 12W
  • 模拟器件公司的等效 IC 是 LT4100、它在电池通告电压/电流根据温度变化进行调整后更新充电参数。

 

我正在寻找 ti  适用于 2 芯电池的 IC、符合 Jeita 标准、可承受列出的所有参数。

帮助我找到合适的版本。

谢谢、

 Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avner:  

    感谢您通过 TI.com 联系我们。 根据您列出的要求、我建议使用 BQ24800 充电器 IC。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garrett 的快速回答。

     

    您是如何选择 BQ24800 的 ?

    我问这个问题、因为我在 BQ24800 的数据表中搜索了 Jeita 合规性 、但未提及这一点。

    BQ24800 是否 与 Jeita 电池(如 RRC 公司电池)兼容、并且可以在没有主机的情况下运行?

    我们使用 RC-2037 的 RRC 电池会向控制器广播充电信息、控制器应该自动自主地更新充电的电流/电压。(2 级?)。 您能否确认 BQ24800 遵守此操作? 如果是、在数据库中的哪里可以看到这方面的证据?

    如果答案是肯定的、请帮助我了解电池广播+ IC 更新过程是如何完成的(仅通过 SMBus 才没有 TS 引脚参与)您是否有关于 BQ24800 这方面的一些应用手册?

    谢谢、

     Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avner、

    BQ24800 是我们的最佳建议。

    我们的任何充电器都不支持没有 TS 引脚的 JEITA。 我们需要 TS 引脚来完成 JEITA、或者电池电量监测计可以读取电池温度并发送命令来更新充电器。  

    此致、

    Charles Harthan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    LTC4100 by ANALOG 设备可以安装我们打算使用的 RRC 电池。 该电池符合 Jeita 标准、并且 IC 控制器无需处理器干预充电和电池处理即可实现 2 级自主操作。

    TI 公司是否有类似的 IC 充电器控制器可以取代 LTC4100 用于新工程、因此不必外形小巧、也不必完全适合功能。 但必须能够使用 SMBus 并实现自主操作、而无需检查我的电池没有的 TS 引脚?

     

    如果没有、请指定 TI 是否具有不依赖于 TS 引脚的 2 级自主充电器、并符合 (修订版 1.1)SMBus。 (允许在有或没有主机的情况下操作)

    谢谢、

     Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avner:

    BQ24800 使用来自修订版 1.1 SMBus 标准的简化命令子集。  BQ24800 没有 TS 功能、依靠电池电量监测计来实现该功能。

    您能解释一下 2 级自主充电器有哪些要求吗?

    此致、

    Charles Harthan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    请考虑所附的方框图。

    您可以看到充电器 IC 通过 SMBus 连接到电池。 同一 SM 总线也连接到主机。 但是、主机无法处理充电过程。 它只需循环读取容量,通知用户电池容量的当前状态,或开机时的初始设置。 它不会读取电池信息并调节电流/电压。 因此、该电路在主机无需处理充电过程的情况下实现 2 级充电器。

    JEITA 控制由电池完成、而不是由 CPU 或充电器 IC 完成。 我们打算使用的 RRC 电池、Jeita 过程控制由电池自动完成。

    在 RRC 电池的数据表中、我们打算使用书面:

    “只有“智能电池充电器“(符合[SBCS]标准)适合为此 RRC 智能电池充电。

    电池在整个温度范围和使用寿命范围内请求不同的充电电压和充电电流。 充电器必须能够与电池通信并对电池请求的充电参数做出反应。“

    因为我知道 LTC4100 符合这一要求。 但我正在寻找更先进的 IC、最好使用降压/升压转换器。

    谢谢、

    Avner