请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TL1963A工具/软件:
团队、
客户正在寻找 P2P 兼容产品、是否可以由 TI 团队提供直接替换产品! 非常感谢。
|
供应商部件 |
零件描述 |
|
AME8815AEGT330Z |
IC regu 3.3V 1.5A 1.5% SOT-223-3P SMD |
|
AME8815AECS330Z |
IC regu 3.3V 1.5A 1.5% TO-252-2P SMD |
|
AME8815BEGT330Z |
IC regu 3.3V 1.5A 1.5% SOT-223-3P SMD |
|
AME8815BEGT180Z |
IC regu 1.8V 1.5A 1.5% SOT-223-3P SMD |