This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH432:有关 TLVH432QPK 的技术查询:温度系数、湿度对 Vref 的影响和−T Ü V Vref 电路配置

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560961/tlvh432-technical-inquiry-regarding-tlvh432qpk-temperature-coefficient-humidity-impact-on-vref-and-vref-circuit-configuration

器件型号:TLVH432


工具/软件:

您好的团队、


我想了解以下有关 TLVH432QPK 器件的技术详细信息:

  1. 温度特性
    您±〇ppm 确认是否有任何可用的内部数据显示℃ TLVH432QPK 在最坏情况下的温度系数(例如,MAX Δ t/Δ T)?

  2. 湿度变化导致的 Vref 变化
    您是否有任何内部数据(包括评估条件)说明 TLVH432QPK 的 Vref 如何随环境湿度的变化而变化?
    我们之前观察到、由于其他制造商的并联稳压器中的湿度变化而导致 Vref 变化、因此我们想提前确认这一点。

  3. −Δ V Vref 生成的电路配置
    如本次会议所述、我们想确认以下配置是否可以生成以 GND 为基准的−Vref:
    阴极连接到 GND、阳极通过限流电阻器连接到−15V。
    此配置是否适合用于如下所示的应用?  

感谢您的支持。

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama

    1.我们没有任何数据超出数据表中给出的数据。 对于温度、我们在 数据表的第 5.5 节中提供了详细信息、而第 5.8 节中提供了图表

    2.同样,我们在数据表之外没有任何数据,因此我们没有湿度变化的数据。

    3.该器件可用作负电压基准,但您需要有适当的反馈网络。 此 E2E 主题 描述了正确的配置、但请注意、TLVH432 的输出电压公式不同、因为该器件具有 1.24V 基准电压。 公式将改为如下所示:

    VF1 = 1.24 (1 + R1/R2)

    -亨利