请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM33615工具/软件:
您好:
我们的 PCBA 制造商存在 TPSM33615RDNR(和 TPSM33625RDNR)的采购问题。
我收到了一个问题 、他们是否可以使用 TPSM33615FRDNR、因为此器件可用。
在我们的系统中、有一些用例、 其中功耗很小(轻负载)。
不使用同步、频率通过 RT 电阻固定为 1MHz。
我不想根据 EMC 和性能(例如纹波)承担风险、您对此有何建议?
原理图: 
如果 EMC 和性能的风险过高、我想与销售团队联系。