This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV773:PN 定义

Guru**** 2507935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560164/tlv773-pn-definition

器件型号:TLV773


工具/软件:

您好团队

我的客户侧想选择 TLV77333PDQNR(输出电压 3.3V/ X2SON 封装)。

但它具有三个不同的 PN

TLV77333PDQN R

TLV77333PDQN R.A.

TLV77333PDQN R3

请问有什么不同? 我们是否也有任何文档来解释它?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    TLV77333PDQNR.A 器件型号将以美国作为 COO、有关更多信息、请访问: https://www.ti.com/ordering-resources/import-details.html 

    TLV77333PDQNR3 器件型号旨在展示卷带象限位置(引脚 1)位于象限 3 中、正常器件型号 TLV77333PDQNR 的引脚 1 默认位于象限 2 中、可在数据表的封装材料信息中找到此信息以供参考:

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres

    非常感谢您在此处提供的大力支持Slight smile

    我是否可以知道 BU 是否有任何计划版本 Pin1 象限是 Q1 PN?

    我的客户反馈 RT9078 是第 1 季度的引脚象限。

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我很乐意提供帮助! 让我们继续通过电子邮件进行讨论。   Slight smileμ s

    此致、

    Andres