This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181:运行 10ms 后关断。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5181, LM5180EVM-S05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556876/lm5181-shutdown-10ms-after-running

器件型号:LM5181
主题: LM5180EVM-S05 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我在使用 LM5181 的新设计中遇到了问题。 最初的一些信息:

要求:
VIN:6V 至 36V(默认值为 12V)
输出电压:6V
IOUT:0.5mA 至 100mA

选择的变压器:
LPD8035V-2223MRC
* 1:1
* Lmag: 22µH
* DCR:34m Ω
*泄漏:305nH

初级 电路:
Rfb:63.4k Ω
Snupper:
*肖特基: PMEG1020EA
*齐纳: DFLZ10-7 (10V)

次级电路:
肖特基:PMEG1020EA
Cout:2µ2F μ F
Rload:150 Ω(测量时无齐纳二极管)

结果:
蓝色曲线:Vout(开关时为 7、5V。)
黄色曲线:VSW

该场景会 频繁重复。 输入电流约为 50mA。 输出电压与输入电压一起上下移动。 即无电压调节。

我无法想象为什么 LM5181 会关闭。 基本上应该有两个原因、过热和过流。  LM5181 没有显著的温升。 但我不否认这是目前的限制因素。 如果我将负载降低到 330 欧姆电阻器、输出电压只是升高。 使用 Rfb 到 50k Ω 似乎没有对输出电压进行任何更改。

有任何建议吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kasper:

    我明天将在这种支持下再次回到你身边。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    经过进一步调查、我发现我使用的变压器的输出引脚与评估板上的引脚相比反向。

    修复极性后、我仍然有问题。 我  经过以下修改后修改了 LM5180EVM-S05 电路板:

    T1: LPD8035V-223MRC (NPS = 1:1)
    R5:63k4
    D3:10V 齐纳
    C6:22µ 35V
    C7:100nF 25V

    输入电压:16V
    Rload:1K

    我得到以下开关和输出波形。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。

    输出端上的 22µF 是不够的。 更改为 88µF、现在运行良好。  

    但是、如果不关心纹波、如何计算最小电容? 相信它与 Vout、NPS、Lmag 和最小 SWON 时间有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新计算后、我得出结论、原始 22µF 输出电容器必须已悬空。 只有 100nF 处于活动状态。 所以 22µ 应该就足够了。