This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837:显示屏背光闪烁、运行期间系统意外重启

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560588/tps56837-backlight-flickering-on-display-and-unexpected-system-restarts-during-operation

器件型号:TPS56837


工具/软件:

尊敬的团队:  

我们 在设计中使用 e2e.ti.com/.../Flicker_5F00_Issue_5F00_12V_5F00_20250902.docxregulator、当连接 12V 显示器时、稳压器开始 闪烁、并在运行过程中观察到背光闪烁和系统意外重启。

我随附了原理图和带波形的详细分析。  

在我们计划重新设计监管机构会议时、我是否可以请求分享一份解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanaprabh、

    您能分享负载条件以及 15V 输入波形吗?

    此外、我建议将输出电容器增加到 44uF、然后再次进行检查。

    - Hitesh