This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:TPS61085DGKR 升压转换器输出问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085, TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560402/tps61085-tps61085dgkr-boost-converter-output-issue

部件号:TPS61085
主题中讨论的其他器件: TPS61087

工具/软件:

TI 团队大家好、

在我们的设计中、我们使用 TPS61085DGKR 升压转换器从 6V 输入生成 12V 电压。 在电路板启动期间、我们希望评估其线性和负载调节率。

但是、我们观察到、当负载电流增加到以下点以上时、输出不会保持 12V 电压:

  • 在 6V 输入时负载为 0.86A

  • 5V 输入时负载为 0.66A

  • 4V 输入时的负载为 0.45A

    如果我们超过这些负载条件、输出电压会显著下降。

请查看下面随附的测试结果和原理图、以供您参考。 请帮助我们分析这种行为,并建议可能的原因或解决方案。



输入电压 升压转换器
输出电压 U2
(TPS61085DGKR)
输出电流
(a)
i/p 电流
(a)
输出功率
(W)
i/p 功率 (w) 降压转换器效率
(%)
6. 12.071. 0.5 1.177. 6.0355 7.062 85.46445766
6. 10.693. 1. 2.3. 10.693. 13.8. 77.48550725
6. 8.533 1.3. 2.394. 11.0929 14.364 77.22709552.
5. 12.077 0.5 1.514 6.0385. 7.57 79.76882431
5. 8.52 1. 2.363. 8.52 11.815 72.11172239
5. 6.77 1.3. 2.453 8.801. 12.265. 71.75703221
4. 11.276. 0.5 2.248. 5.638 8.992. 62.70017794.
4. 6.05 1. 2.4 6.05 9.6. 63.02083333.
4. 4.81. 1.3. 2.479 6.253. 9.916 63.05970149.

此致、
拉克什·库巴瓦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS61085 的峰值开关电流限制为 2.6A(典型值)。 考虑到电感器电流纹波、平均电流限值为 2.3A、与您的测试结果相对应。  

    我们建议使用额定值更高的器件 TPS61087。 谢谢。