This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:TPS61299QDRL

Guru**** 2503935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556636/tps61299-tps61299qdrl

器件型号:TPS61299


工具/软件:

我们使用 TPS61299QDRL 进行能量收集电源管理升压、我们的输入为 0.7-5.5V、输入电流约为 5mA。–15mA、升压的一端使用全桥整流器连接、另一端使用 1.5mF 超级电容器连接。   问题是全桥钳位在 1V。 您能解释一下为什么升压二极管会钳制全桥输出吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要校正超级电容器值。 它在 V5V 中连接 1.5F、而不是 1.5mF。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 TPS61299QDRL 进行能量收集电源管理升压、我们的输入电压为 0.7-5.5V、输入电流约为 5mA。–15mA、升压的一端连接全桥整流器、另一端连接 1.5F 超级电容器。   问题是全桥钳位在 1V。 您能解释一下为什么升压二极管会钳制全桥输出吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的美菱:

    我想 TPS61299 尚未完全启动。 您可以帮助您查看开关波形和电感器电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 额外信息: VR 几乎被钳制 1v。 VGDA 约为 3.6-3.7 伏。 EN-L 为高电平。  

    我在网站 上搜索到、连接到整流器输出的升压转换器(特别是在为大型超级电容器充电时)可能会导致整流器低于预期。  您是否认为连接的超级电容器过大?  输出电压(1V 至 2V,而不是更高)指向升压转换器的行为与超级电容器的充电特性之间的相互作用。

    以下是影响因素的细分:
    升压转换器的调节和压降:
    升压转换器旨在通过可能较低的输入电压保持较高的输出电压(本例中为超级电容器充电时为 5V)。
    在此过程中、它充当整流器输出上的负载。
    升压转换器的内部电路和工作原理涉及电感器存储和释放能量、需要在其元件上产生一定的压降才能有效工作并调节输出。
    如果整流器的输出电压最初较高、升压转换器会主动工作将其下拉至可以高效处理的电平并将其调节至所需的 5V。
    超级电容器充电特性:
    与电池不同、超级电容器具有线性充电电压特性。
    这意味着它们在充电时电压会逐渐增加、在充电的初始阶段、在较低的电压下会消耗更多电流。
    在空超级电容器初始充电期间、它将尝试消耗尽可能多的电流、本质上类似于对整流器输出进行短路。
    综合效应:升压转换器负载和超级电容器的初始电流消耗
    升压转换器努力实现其 5V 输出、但会对整流器输出施加苛刻的负载、尤其是在 1.5F 超级电容器的初始充电期间。
    超级电容器在低电压下消耗高初始电流的倾向与升压转换器的负载效应相结合。
    这种对电流的综合需求可以有效地“钳制“或将整流器的输出电压下拉至较低的值 (1-2V)。
    整流器具有自己的内部电阻和特性、只能提供有限的电流。
    如果负载(升压转换器+超级电容器)尝试消耗的电流超过整流器可以轻松提供的电流、则整流器的输出电压将下降。
    整流器的内部阻抗和不同输入电压电平下升压转换器的效率会进一步影响这种现象。
    本质上、5V 升压转换器在运行时、尤其是在电流消耗以提升超级电容器电压的情况下、再加上超级电容器在低电压下固有的高初始电流消耗、便会造成整流器输出负载过大的情况。 这种超过整流器能力的重负载可能会导致观察到的较低输出电压为 1 或 2 伏。  

    您认为这是很好的解释吗? 您能建议一种 解决问题的方法吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的美菱:

    您是对的、大型超级电容器可能会导致此启动卡滞。 您能尝试在没有负载的情况下启动吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经购买了评估板 YE、使用小型电容器是可以的、但我们需要连接 1.5F 电容器。 您能给我们建议如何解决连接 1.5F 电容器时的钳位问题吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用这么大的电容器启动会有点困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在 V5V 处添加一个电压监控器、等待升压输出达到 5V、然后连接 1.5F 超级电容器。 或者、我添加一个计时器、使升压转换器先达到 5V、然后再与 1.5F 电容器连接 V5V、从而引入延时时间。 主要用途是让升压启动、然后连接到大容量超级电容器。 您认为这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的美菱:

    好极了。 请继续使用此方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当升压正常运行时、我们与升压断开了 1.5F 的连接。 但是、当我们再次连接升压转换器时、电压  会再次下降。 您可以通过任何方式向这个推动者提出建议吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的美菱:

    我将看到它并在稍后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的美菱:

    能否测试升压转换器的输入电流?