This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38798:短路电流

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560413/lp38798-short-circuit-current

部件号:LP38798


工具/软件:

当 LP38798 的输出电流达到短路电流限值 (ISC、0.85 至 1.6A) 时、稳压器是否将输出保持在该电流水平、或者它是否进入导通和关断周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tsuyoshi、

    如果输出处于短路电流限制状态、则只要结温不超过 170°C 的热关断阈值、电流就会保持在 1.2 安培左右。

    当裸片的结温达到 170°C 时、器件关断以保护自身并恢复稳压状态、直到温度恢复到安全限值。 迟滞通常为 12°C、因此如果器件进入热关断状态、它将断电、并在温度接近 158°C 时重新开启。 这称为热循环、在热耗散不良或环境温度升高时发生。

    为防止出现这种情况、内核温度不应超过数据表的表 6.3 — 建议运行条件 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp38798.pdf) 中建议的 125°C 温度。  

    例如、如果压降电压 (Vin - Vout) 为 800mV、并且器件在 1.2 安培的电流限制下进入电流限制 、假设器件安装在 JEDEC A 2s2p(双信号层,双埋入式电源平面)配置 PCB (https://www.ti.com/lit/an/spra953d/spra953d.pdf) 中、最高工作环境温度为:

    TA (max)= 125°C -(0.8V * 1.2A)*(35.4°C/W)  

    TAS (max)= 91.016°C

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Daniel:  

    感谢您的快速答复。 我理解以上内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuyoshi:

    不用客气。

    此致、

    Daniel