This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:从 12V 创建正负电源轨

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM64406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556330/tpsm64406-creating-positive-and-neg-rail-from-12v

器件型号:TPSM64406


工具/软件:

嘿、团队、  


我来自医疗 SEM 团队、为客户开发定制电路板。 我们想在此板上使用 TPSM64406、我想知道是否 可以 使用此器件制作+6/–6 电源轨。 我看到它提到了“负输出电压能力“。  

我当时尝试使用 WEBENCH Power Designer 工具制作定制设计方案、但似乎 TPSM64406 在其上提供了支持。  

您能给我一些帮助吗?  

条件:  
Vin = 12V
Vout1 =+6V @ 2A
Vout2 =–6V @ 2A

感谢您的帮助!  
此致、  
Gavin Loera  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、团队、  

    对于紧急客户请求、我需要这一点、您能在此处提供一些指导吗?  

    谢谢!  
    Gavin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您无法从一个模块中同时获得+和 — 耗材。

    要获得负输出、需要将其配置为 IBB。

    在这种情况下、“GND"成为“成为负输出。

    由于模块的接地都相同、因此您无法同时获得+和 — 输出。

    您将需要使用两个独立的模块或转换器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、弗兰克!  

    感谢您帮助了解我必须将 TPSM64406 用作 IBB 来获得负电压。  

    我将这个问题整合到星期五上、我想使用这个相同的论坛来询问此原理图对于获得–6V 电压轨输出是否看起来正确?


    谢谢您、  
    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在输入 轨和负输出轨之间还需要一些电容。

    您现在可以使用一些输入电容。

    我随附了一份可能会有所帮助的应用手册。

    本月、我会将这篇文章分配给 E2E 工程师。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../7824.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、  

    感谢您发送该应用手册、感谢您提供帮助。  

    我现在有这个原理图、其中现在输入轨和负输出轨之间包含该电容。  

    我想知道输出是否正确、BOUT Vout 进入 GND、而 CONFIG 引脚以 0 欧姆连接到负轨?  

    同样、按照我的方式设置 EN 引脚仍然可以吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的 EN 需要不同的连接。

    请参阅随附的有关 IBB UVLO 方法的信息。

    此外、您是否仅使用一个输出或两相并联输出来获得更多电流?

    您需要仔细研究数据表以选择正确的 Rconfig 值;如果您有、Rconfig 将变为–6Vout。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附

    e2e.ti.com/.../UVLO_5F00_ideas_5F00_revC.pptx