This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:TPS546E25 原理图审阅

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25, TPS543C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560357/tps546e25-review-of-tps546e25-schematic

器件型号:TPS546E25
主题中讨论的其他器件: TPS543C20A

工具/软件:

您好:

我正在使用 TPS546E25 设计一款转换器、该转换器具有以下规格:

  • 输入: 12V(范围:11.4V 至 12.6V)

  • 输出: 4.0V 或 4.5V

  • 负载电流: 50A

    如果您有 TPS546E25 计算文档、请共享 it.e2e.ti.com/.../3404.TPS546E25.pdf
  • 未使用 PMBus —我打算应用 TPS543C20A 设计中的元件值(因为不提供特定于 TPS546E25 的计算器/文档)。

如果您审查设计时发现任何潜在问题、我将不胜感激。

此外、我还有两个具体问题:

  1. CNTL (ENABLE) 引脚:
    数据表指出、逻辑高电平阈值通常为 1.2V。如果我向 CNTL 施加 1.8V 的电压、器件是否会将其识别为高电平并正常运行?

  2. PMB_ADDR 引脚:
    由于我不使用 PMBus、我是否可以将 PMB_ADDR 引脚悬空、或是否应该将其连接到定义的逻辑电平?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请留出一些时间来回应、因为目前客户支持非常繁重。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前分享的原理图有一些不正确的连接、因此我进行了更正。
    请查看更新后的原理图 here.e2e.ti.com/.../7536.TPS546E25.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下是使用外部分压器时的示例原理图、并对原理图进行了注释。


    e2e.ti.com/.../7536.TPS546E25_5F00_comments.pdf

    此外、webench 位于产品文件夹底部、可用于创建设计。  

    Power Designer 吧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您帮助我确定电路设计的问题。 您的反馈非常有用。

    我已请求进行修改:MSEL1 电阻器现在为 26.7kΩ、并且 VSEL/FB 连接已根据随附的图进行了更新。
    e2e.ti.com/.../TPS546E25_5F00_250904.pdf

    我仍然面临一些问题、因为 Webench Designer 指示 TPS546E25 产品不可用于设计。 鉴于此、我有几个问题:

    1. 您能否确认 TPS546E25_Calculator.xlsx 文档是否可以共享?

    2. 我需要澄清 CNTL(使能)引脚电压。 数据表指定绝对最大额定值为 5.5V、并在 1.2V 或更高时识别“高电平“信号。 但是、另一节指出“启用最大高电平“为 1.3V、这很令人困惑。 我可以安全地将 1.8V 输入到 CNTL 引脚吗?

    感谢您的时间和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EC 表的 CNTL 引脚上升电压为 1.2V(典型值)和 1.3V(最大值)。   

    一般来说、在工作台上的室温下、您将看到的阈值为 1.2V。   

    但在阈值中包含工艺、温度和电压以及测试限值变化时、最大值为 1.3V.e2e.ti.com/.../TPS546E25_5F00_250904_5F00_comments.pdf

    接受我的 e2e 朋友申请、我可以共享 calc 工具。

    webench 不适合您的原因是、在 4.5V 和 50A 电流下、功率耗散非常高。   您应该考虑两相配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    我已向您发送朋友申请。 请您分享一下 TPS546E25_Calculator.xlsx 文件?

    我还更新了您提供的注释。

    e2e.ti.com/.../TPS546E25_5F00_SCH_5F00_250905.pdf

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该工具已通过 e2e 邮件发送。  

    不确定是否 需要 SN74AVC2T45DCUR。  

    当电压从 0V 上升时、CNTL 引脚将确认 1.2V 或更高电压为高电平。  

    较差情况是 1.3V 或更高的值被识别为高电平。   保证应施加“高“1.3V 或更大的电压。  

    请勿将 5.5V 或更大电压连接到 CNTL、这会损坏器件。

    此致、

    David