This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:最大电流

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562223/tps536c7-max-current

器件型号:TPS536C7


工具/软件:

您好、

TPS536C7B1 支持的最大电流是多少?

我知道主要限制是功率级本身、但是否有任何其他限制?

例如、我看到最大过流保护为 1024A
在遥测方面、我看到可读取的最大电流为 70A x 12 = 840A。

如果我们使用能够处理电流的功率级、TPS 能否处理 1000A?
如果不是、为什么?
调节环路侧是否有任何限制?

TPS 的任何功能在如此高的电流下都不可用?

谢谢。

此致、

Eliot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eliot:  

    对于单个 TPS536C7 或任何这种情况的控制器、都存在一些限制。 特别是对于 TPS536C7、过流故障保护启用前的最大输出电流值设置为 1023、因为寄存器根本没有任何更多位。  

    对于 1000A 以上的应用、某些系统使用两个 TPS536xx 控制器控制器来为同一计算器件供电、从而能够提供比一个 控制器本身所允许的更高的电流输出。  

    正确、高功率传输的限制主要在于功率级。 截至本文所述、如果没有非常可靠的冷却系统来从 PS 中吸收热量、市场上的大多数功率级无法持续支持超过 60 或 70A 的电流。  

    我们正在研究未来的器件来解决其中一些限制。 如果您愿意、我们可以通过电子邮件在公共论坛上讨论这些问题。 请告诉我、我可以为我们设置它。  

    此致、
    Nick Z