This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652170:各种电源路径的电池 PMIC 器件选择

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561849/tps652170-battery-pmic-part-selection-for-various-power-paths

器件型号:TPS652170


工具/软件:

尊敬的 TI 合作伙伴:

有人能 为各种电源路径建议使用电池供电的 PMIC 吗?

低于规格:

VIN:电池 18650 3.7~4.2V

各种电源轨输出:

Vout1:3.3V/1A 或更高

Vout2:5V/Vout2 500mA 或更高

竞争芯片是 LinearTech 的 LTC3586。

我发现 TSP652170 无法在 3.7~4.2V 输入功率下输出 5V 电源。

非常感谢。

SK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SK:  

    我们的产品系列中没有 集成 5V 升压转换器的 PMIC、

    我认为 LP87702-Q1 上的 5V 升压转换器 只能支持 2.8 –4 V 输入电压。 并有 2 个额外的降压稳压器、可支持 3.3V 电源轨。  

    还可以向电池管理组询问是否有任何建议的器件、因为他们的某些产品可能集成了升压或电源路径、
    BQ25190。 请在 BQ 器件型号下创建主题、以提交给这些器件专家。

    此致、  
    Sarah