工具/软件:
尊敬的 TI 成员:
我想使用 1963A-KTTR 模型来将 8.4V 转换为 3.3V、我知道这在效率方面不是一个好主意 、但我希望噪声尽可能低、我不想像降压转换器情况那样使用任何外部电感器。
我会降低 8.4V 至 3.3V、但输出电流非常小、大约为 200mA 的最大值。
我可以使用这个吗? 我想知道、它不会弹出。
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 成员:
我想使用 1963A-KTTR 模型来将 8.4V 转换为 3.3V、我知道这在效率方面不是一个好主意 、但我希望噪声尽可能低、我不想像降压转换器情况那样使用任何外部电感器。
我会降低 8.4V 至 3.3V、但输出电流非常小、大约为 200mA 的最大值。
我可以使用这个吗? 我想知道、它不会弹出。
提前感谢
尊敬的 Berke:
感谢您的提问!
该器件(与我们的大多数产品系列一样)配备了热关断电路、用于防止器件过热、因此只有在过热时才会暂时关断而不会损坏。 尽管如果条件允许它在冷却并重新打开后再次过热、但它将重复此循环。
(8.4V -> 3.3V @ 0.2A) 约为 1.02W 的功率耗散、或相对于环境温度 33.6'C 的温升、KTT 封装的典型 RθJA 值为 32.9'C/W(根据数据表下方的表格)。

请注意、热指标是在 JEDEC 标准电路板的仿真中计算的、会因电路板设计和布局的热属性而异。 如果您愿意、我可以提供有关这些条件的更多信息。
这意味着您的器件应能够保持在建议的工作温度范围(低于 125'C)(适用电气特性表)内、最高环境温度为 91.4'C
您可以使用这个。
此致、
Gregory Thompson