This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:ILIM/VSET 电阻器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561775/bq25185-ilim-vset-resistor

器件型号:BQ25185


工具/软件:

大家好、对于我的应用、BQ25185 充电器的 Vin 引脚几乎总是连接一个电源。 我不希望它始终在电压降至最大电压以下时为辅助电池充电。 是否有任何空间来获得电阻值、而该电阻值会得到数据表中所示的此表中未列出的 VBATREG? 为清楚起见、我的电池的最大电压为 4.1V。 我不希望充电器总是尝试将其充电至 4.1V。 相反、我想充电至 3.9V 之类的电压、这样我的电池就可以不经常充电。 我的应用使该充电器独立运行、因此没有可以控制/CE 引脚的微控制器。

如有任何帮助、我们将不胜感激。 谢谢!




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。

    除了表 8-1 中所示的选项之外、没有任何其他 VBATREG 选项。 不过、BQ25185 具有充电阈值 (VRCH、典型值 100mV)、这是 BAT 引脚电压在启动新的充电周期之前必须降至低于电池稳压电压 (VBATREG) 的大小。 例如、如果电池充电至 4.1V、则必须降至 4.0V、然后才能再次开始充电。 这是否适用于您的应用?

    此致、

    Alec