This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:结温和功率耗散过高

Guru**** 2511925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561610/lp2951-q1-junction-temperature-and-power-dissipation-too-high

器件型号:LP2951-Q1


工具/软件:

您好、

在 LP2951-33-Q1 的数据表中、功率耗散公式为 PD =(VIN–VOUT)×IOUT、结温公式为 TJ = TA +(RθJA×PD)。

当 VIN=17V、VOUT =5V、80mA 且 TA=LDO 时 120°C、LDO 应处于指定的工作条件下。 但是、利用上述公式、我计算出 166°C 的结温。 这会破坏组件。 此计算是否正确、或者是否有故障、是否应考虑占空比或其他因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjarne:

    LDO 中的功率耗散与环境温度和结至环境热阻相结合、对指定的工作条件施加了额外的限制、以避免超过 LDO 的最大结温。  

    此致、

    Alex Davis