This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:是的、可动态更改 MODE 引脚以更改 PFM 或 PWM

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555178/tps62135-is-the-mode-pin-can-be-dynamically-changed-to-change-pfm-or-pwm

器件型号:TPS62135


工具/软件:

是 TPS62135 上的 MODE 引脚、仅在加电时进行采样、也可在运行期间更改并动态影响模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongxing:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongxing:

    我们没有 EVM。

    我们已于今天订购 EVM、到下周五 EOD(由于涉及物流)将更新结果。

    此致、

    Usha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongxing:

    我们测试了 EVM 中的动态模式更改操作、 可以将 MODE 引脚动态从 PWM 更改为 PFM。

    因此、TPS62135 上的 MODE 引脚可在运行期间更改并动态地影响模式。

    此致、

    Usha。