This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TPS63020 仿真问题了解 TEC 应用、仿真结果是采用参考电路的不同之处。

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558641/tps63020-tps63020-simulation-question-ahout-tec-apllication-the-result-of-simulation-is-differenct-with-refer-circuit

器件型号:TPS63020


工具/软件:

 在输入和输出之间连接 1.2Ω 时、输出电压将与输入电压相同。

1.参考电路

www.ti.com/.../tidrc95.pdf

2.模拟结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我检查一下今天的答复。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用 Vin 电源模型将 Vin 从 0V 斜升至 3.3V、而不是 3.3V 直流电源。