This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020505:冷态时重置

Guru**** 2797615 points

Other Parts Discussed in Thread: DCP020505, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585878/dcp020505-reset-at-cold

部件号: DCP020505
主题中讨论的其他器件: TPS3808

你(们)好

我正在使用 DCP020505 从 5V 电源生成隔离式 5V 电压、SYNC 引脚通过 470k 的泄放电阻器上拉至 5V。 同步也由开漏复位引脚电压监控芯片 TPS3808g50 驱动、该芯片也由 5V 电源供电。   其检测引脚监测 15V 电源、并设置为 6.5V。 在矛盾的一切是好的,但低于–34c TPS 复位引脚变为有效低电平,但在 5V 和 15V 上没有看到骤降,它们是实心的。

那么、SYNC 引脚是否会导致这种情况、因为电压监控器没有复位的理由? 请提供任何想法

此致

Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    您能帮助我们输入以下内容、以便更好地理解问题吗?

    1、 DCP020505 的隔离输出 没有衰减或 5V 输入没有衰减?

    2.当 TPS 重新发送的引脚变为低电平时,您可以监控同步引脚的状态吗?

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mathew

    感谢您的快速响应。  要回答您的问题、

    TPS 复位将进入有效状态(低电平)、但 5V 电源和检测电压没有骤降会导致这种情况。 TPS RESET 连接至 DCP020505 SYNC 引脚、并具有 470k 上拉至 5V。 因此、当 SYNC 为低电平时、DCP02 输出停止、不生成隔离式 5V 电压。 这只会在–34°C 以下发生。 及其为何会变为低电平。 TPS 和 SYNC 之间是否存在一些交互?

    此致

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    感谢您的意见。

    它看起来 TPS RESET(低电平有效)正在下拉 SYNC 引脚并停止 DCP020505、5V 输出。 为了更好地理解问题、请从同步断开复位、并在–34°C 下运行测试、这将有助于了解哪个器件触发关断。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SYNC 泄放电阻器的上拉电阻器是否过低、导致 SYNC 切换、因为我具有 470K 上拉电阻器。 下面的链接指出了超过 500k 的情况、但不知道为什么。  

    Visio-DCP010505USVSUVLO10ms 延迟.vsd

    此致

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    我只看到下面的陈述,你能强调一下提到的 500K。  

    所需的可选 68K –150k 电阻 R1 泄放器。  

    您能否 从“同步“断开“重置“并进行一次测试、以了解它是从哪个点触发的。

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、如果您查看 15V 寄存器链接中的图、它会显示 R1 出血注释  

    将 Visio-DCP011515 USVSUVLO.VSD 500k 链接到 750k

    5V 链路显示 R1 68-150k 如下

    Visio-DCP010505USVSUVLO10ms 延迟.vsd 

    该设计具有 470k 泄放电阻器、因此我尝试了 100k 和 680k 都仍在复位。 我知道无法进行同步、因为这会重置器件。

    像在带有正式涂层的腔室中一样、很难断开电路。 我明白我能做什么。 但想知道 R1 的值应该是多少? 我是否需要降低到 100k 或提高到 680k

    此致

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    感谢您分享详细信息。  

    对于 5V 输入、建议值为  68-150k、可尝试使用 68K。 但 如果复位触发器来自  TPS3808、我不确定该问题是否与电阻器阻值相关。 即使 SYNC 引脚为开路/悬空、器件也能工作、只有为了禁用、才 需要下拉此引脚并禁用内部振荡器。  

    是否可以在单个单元中观察到这种行为?  

    谢谢。