This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02:关于波特图仿真的问题。

Guru**** 2796825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573326/tps62a02-question-about-bode-plot-simulation

器件型号: TPS62A02

工具/软件:

大家好:

我的一个客户正在考虑  使用 TPS62A02DRLR 来评估其新产品。

此时、他们有以下问题。
请你给我答复。

问题 1:
它们希望使用放置在 VOUT 和 FB 端子之间的前馈电容器、以在 PSM 模式下实现更高的速度响应。
他们知道  TPS62A02 波特图可以通过 该器件的 WEBENCH 进行仿真。
但 WEBENCH 仿真电路没有前馈电容器。   
当他们要为 TPS62A02 执行波特图仿真时、是否需要使用 PSPICE for TI?

或者在 WEBENCH 原理图中添加前馈电容器?

问题 2:
他们认为不会发生输出电压振荡 、因为 TPS62A02 在 FB 输入端使用比较器、而不是误差放大器。
因此、他们认为无法在 TPS62A02 上模拟波特图。  

他们的想法是否正确?   
对于 自适应关断时间控制方案、可以对波特图进行仿真吗?   
非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢使用 E2E。

    如果您想使用前馈电容器进行仿真、则必须使用 PSpice for TI、但我们只使用瞬态模型、到目前为止、该器件无法进行波特图仿真。

    TPS62A02 在 FB 输入端使用误差放大器。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    非常感谢您的答复。

    我可以向您提出以下其他问题吗?

    问题 1:
    请让我确认一下。
    我知道 TPS62A02 波特图 PSpice 仿真无法实现
    因为波特图的 PSpice 模型不可用。
    另外、我知道 
    仿真 TPS62A02 相位裕度的方法仅是 WEBENCH  
    但即使 WEBENCH 也无法使用前馈电容器仿真原理图的相位裕度。
    因此、我知道无法使用前馈电容器来仿真波特图。  

    我的理解是否正确?

    问题 2:
    使用 EVM 或任何实际电路板进行评估时、是否是通过前馈电容器确认相位裕度的唯一方法?  

    问题 3
    是否有任何计算器来确定前馈电容器的值?
    它们的输出电容值为 22uF 或 22uFx2。 他们认为可以放置前馈电容器。  
    他们想知道前馈电容值。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    Q1 正确

    Q2 现在、是的。 但是、我们正在与 Webench 团队合作、以使 CAP 快速增加。

    Q3 很遗憾、我们没有此器件的计算器

    我将在 Webench 中实施前馈电容器时通知您。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    非常感谢您的答复。 您的回复对我们非常有帮助。

    同时、再次感谢您与 Webench 团队合作添加 前馈盖。

    我们很高兴听到这个前馈电容实施计划。

    我能否向您询问有关这一实施的问题?

    Q  
    该实施大约需要多长时间?
    是 1 个月吗? 2 个月? 或更多?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我得到的信息,在大约 1 个月,我们应该看到更新。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    非常感谢您的答复。

    我明白了。

    您能否告诉我实施完成的时间?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    非常感谢您的支持。

    TPS62A02 Webench 的前馈电容器实施进展如何?

    如果仍然需要几周的时间才能完成、客户希望看到实际的波特图  
    和前馈电容器的开关稳压器。

    TI 是否 有在实际电路板上绘制的波特图?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我们期待着 Webench 团队在明天之前提供有关时间安排的反馈。  

     您能否提供波特图的条件:VIN、Vout、输出电容、以便我可以查看或进行测量。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    非常感谢您的答复。

    客户有以下几种情况。

    1.VIN = 4.2V、Vo = 1.0V、Io = 402mA、Cout = 10uF + 22uF、L = 1uF RfbH=56k+47k Ω、RfbL=100k Ω

    2. VIN=4.2V、Vo=1.2V、IO= 150mA、 Cout=10uF + 10uF 、L=1uF、  RfbH=100k Ω、 RfbL=100k Ω

    3. VIN=4.2V、Vo=1.5V、IO= 213mA、 Cout=10uF + 10uF 、L=1uF、  RfbH=150k Ω、 RfbL=100k Ω

    4. VIN=4.2V、Vo=3.3V、IO= 92mA、 Cout=22uF+22uF 、L=1uF、  RfbH=330k+120k Ω、 RfbL=100k Ω

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    再次感谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    非常感谢您的大力支持。

    很抱歉我没能输入两个客户条件。
    此外、我在条件 1 中误读 RfbH 值。
    总条件如下。

    1.VIN = 4.2V、Vo = 1.0V、Io = 402mA、Cout = 10uF + 22uF、L = 1uF RfbH=56k+4.7k Ω、RfbL=100k Ω

    2. VIN=4.2V、Vo=1.2V、IO= 150mA、 Cout=10uF + 10uF 、L=1uF、  RfbH=100k Ω、 RfbL=100k Ω

    3. VIN=4.2V、Vo=1.2V、IO= 181mA、 Cout=10uF + 22uF 、L=1uF、  RfbH=100k Ω、 RfbL=100k Ω

    4. VIN=4.2V、Vo=1.2V、IO= 40mA 、 Cout=10uF + 22uF 、L=1uF、  RfbH=100k Ω、 RfbL=100k Ω

    5. VIN=4.2V、Vo=1.5V、IO= 213mA、 Cout=10uF + 10uF 、L=1uF、  RfbH=150k Ω、 RfbL=100k Ω

    6. VIN=4.2V、Vo=3.3V、IO= 92mA、 Cout=22uF+22uF 、L=1uF、  RfbH=330k+120k Ω RfbL=100k Ω

    您是否获得了有关新 Webench 的计划信息?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我应该能够在接下来的几天内使用 Webench 和 Cff 进行测试。

    您可以使用当前 Webench 对上述条件进行仿真、因为您不使用 CFF、对吗?

    我会在新 Webench 上线时通知您。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    感谢您的大力支持、很抱歉我的回应迟到了。

    是的、 客户可以使用当前的 Webench 对上述条件进行仿真。

    但它们希望添加 120pF CFF 来确认负载瞬态时输出电压减少了多少下冲和过冲。 此外、他们还需要使用 Cff 检查波特图。

    我们期待着使用全新的 TPS62A02 Webench。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您的耐心。 我会在可用时通知您。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    非常感谢您的支持和信息。

    我们将尝试使用它。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。