This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:测量功能

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592383/bq27426-measurement-function

器件型号: BQ27426

VBAT:2.45V 是否是导致测量停止的阈值?
此外、在 VBAT 降至 2V 以下之前、寄存器值是否会被保留?

image.png

image.png

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将  在可能的情况下在团队内跟进。  

    *我们从假日周回来,我们正在处理 e2e 趋势,因此响应时间将比平常更长

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.45V 是 TI 保证器件正常运行的最小电压。

    如果电压降至 UVLOIT-以下、电量监测计通常会关闭。 但由于这只是典型值、因此它可能在较高电压下关断。 但如果电压大于 2.45V、它可以保证正常工作。

    LDO 关闭后、电量监测计将丢失其配置。 这由 ITPOR 表示、在电压恢复后将为 1、并且系统必须重新配置电量计(仅在 ITPOR = 1 时才如此)。