Other Parts Discussed in Thread: LM251772
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号: LM251772
尊敬的团队:
您能否帮助检查 LM251772 是否支持“0"开关“开关占空比? (24V VIN、24V VOUT)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kailun:
是、ACM 模式支持这种模式 — 有关更多详细信息,请参阅数据表。
此致、
Stefan