This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:支持 LDO 选择

Guru**** 2796825 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV773, TPS7A90, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598335/tlv1117lv-ldo-selection-support

器件型号: TLV1117LV
主题中讨论的其他器件: TLV772TLV773TPS7A90TPS7A20

尊敬的团队:

我正在设计一个使用 MAX10 FPGA 的电路板。

它非常大的禁忌板。

我必须从 3.3V 输入生成两个 1.2V 和 2.5V 电压。

我希望能够使用小型 LDO IC 来生成 1.2V 和 2.5V 电压。

请提出建议。

 

谢谢、

KAMESH J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamesh、

    所需的负载电流是多少? 在无引线封装和引线式封装之间是否有偏好?

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 SMD 封装。

    负载电流= 250mA

    请帮助与小包,因为我有空间 cob 火车在我的板.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamesh、

    感谢您提供更多信息。  

    IF 可调输出 优先选择 TLV772、 这是一个很好的初始选项、此器件具有 1x1 塑料封装选项和 SOT-23(具体取决于偏好)。 具有更高性能的可调节选项是 TPS7A90 、它采用 2.5 X 2.5 塑料封装。

    指定 固定输出 选项 TLV773 是很好的初始选项、它也采用 1x1 塑料封装和 SOT-23 封装。 该器件还提供 1.2V 和 2.5V 两种封装选项。 TPS7A20 是更高性能的固定输出选项 、其提供的封装选项相同 (1x1 和 SOT-23)、以及具有 0.35mm 间距的额外芯片级选项。

    请查看下面的快速规格比较:

      3.3V TLV773 TPS7A90 TPS7A20
    Iout (Max)(A) 0.3 0.3 0.5 0.3
    输入电压(最大值)(V) 5.5. 5.5. 6.5. 6.
    输入电压(最小值)(V) 1.4 1.4 1.4 1.6
    输出电压(最大值)(V) 3.3 3.3 5.7 5.5.
    输出电压(最小值)(V) 0.6 0.6 0.8 0.8
    固定输出选项 (V) 可调节 0.8、1、1.05、1.2、1.5 1.8、2.5、2.8、3、3.3 可调节 0.9、1.05、1.2、1.5、1.8、 1.825、1.85、2.2、2.4、2.5、 2.7、2.8、2.85、2.9、3、 3.1、3.2、3.3、3.6、4、 4.2、4.5、5、5.5
    PSRR @ 100
    kHz (dB)
    59 59 48 60
    噪声 (uVrms) 90 90 4.7 7.
    精度 (%) 2.5 2. 1. 1.5
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    200 180 75 110
    IQ(典型值)
    (mA)
    0.08. 0.08. 2.1. 0.0065
    输出电容器类型       陶瓷电容器 陶瓷电容器 陶瓷电容器 陶瓷电容器
    热阻
    θJA(°C/W)
    236 236 57 179.1.
    工作温度
    范围 (C)
    –40°C 至 125°C –40°C 至 125°C –40°C 至 125°C –40°C 至 125°C
    封装尺寸:mm2 8.12mm2:2.8 x 2.9 (SOT-23|5)、1mm2:1 x 1 (X2SON-4) 8.12mm2:2.8 x 2.9 (SOT-23|5)、1mm2:1 x 1 (X2SON-4) 6.25 mm2:2.5 x 2.5 (SON|10) 0.38mm2:0.616 x 0.616 (DSBGA|4)、8.12mm2:2.8 x 2.9 (SOT-23-5)、1mm2:1 x 1 (X2SON-4)
    额定值 目录 目录 目录 目录
    功能 使能、输出放电 使能、输出放电 使能、折返过流保护、输出放电、电源正常指示、软启动 使能、输出放电

    此致、

    Andres