This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:无法闪存固件 — 对闪存流进行编程写入数据的读取失败比较

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591525/bq41z50-cannot-flash-firmware---program-flashstream-a-read-of-data-written-failed-comparison

部件号: BQ41Z50
主题中讨论的其他器件: EV2400

当尝试从 TI 加载 bq.fs 文件(默认固件)或尝试加载我自己的组合数据文件时、收到的错误表明这是比较失败。

我在硬件和评估套件上收到此错误。

我正在使用 BQ Studio 1.3.127(我认为这是最新版本)。

我正在使用 EV2400。

我能够成功地设置参数,程序化学等. 我无法将新固件编程到 EVM 或我自己的开发板中。

我能够将固件刷写到新的空白芯片上。 但编程完成后、似乎无法再次对其进行编程。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将  在可能的情况下在团队内跟进。  

    *我们是在一个假日周,所以响应时间将比平常更长

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellooooooooooooooo??? 有人在吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用说、我搬到了另一家供应商。