This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:寄存器 栅极驱动器输出始终设置为低电压

Guru**** 2796835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600693/ucc21710-reg-gate-driver-output-always-set-to-low-voltage

部件号: UCC21710

尊敬的专家:

我们希望就此设计问题向客户寻求帮助:

无论使能保持在 4V (VCC)、栅极驱动器 UCC21710 的输出始终是–5V 的输出、并从微控制器输入 IN+到 PWM 脉冲(IN-接地)。 附上原理图和波形。


 到目前为止、我尚未连接任何 MOSFET、没有连接它、我正在观察电路中是否有任何栅极脉冲。 其次、如果您能看到这个直径、我 使用了一些电阻对直接将 COM 转换为 OC。

如果 I BYPASS 并将 COM 直接连接到 OC、则仍输出为负。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:  

    感谢您联系并提供此信息。

    您能提供一个显示 RDY、FLT、INP 和 OUT 的波形吗?

    此致、

    Muiz.