This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:外部米勒钳位要求

Guru**** 2797825 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600846/ucc21750-q1-external-miller-clamp-requirement

器件型号: UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21750

大家好、我们开发的是 64Kw BLDC 电机驱动器团队、我们在该团队中使用 ucc21750 作为逆变器级的栅极驱动器。 CAB3R5M12DM4 是我们计划使用的 SiC FET。 我的

问题 1. 内部米勒钳位是否足以满足该 SiC FET、或者我们是否也需要提供外部钳位、因为存储在设定栅极中的能量有点高? tr、tf=16、32nS。  image.png

问题 2. : 如果栅极驱动器被禁用,这种 DESAT 是否有效,因为作为保护,如果出现任何问题,我们可能会尽快禁用栅极驱动器。  

问题 3. :当我们禁用栅极驱动器时,有源下拉和米勒钳位是否工作?

哪一个更安全、可以禁用栅极驱动器或切断栅极驱动器的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,任何更新?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathin、

    由于节假日、回复将延迟。

    总栅极电荷 (Qg) 不是对米勒钳位产生的应力。 在 dv/dt 期间、该钳位只需要处理来自反向传输电容 (Crss) 的米勒电流、而不是处理全部栅极能量。 假设 dV/dt 为 50kV/us、则器件的米勒电流将为 73pF x 50kV =3.6A。 在硬开关期间、该器件可能需要吸收约 4A 的峰值。 内部米勒钳位应该没有问题。

    要回答 您的其余问题、我假设当您说“栅极驱动器已禁用“时、您是指 EN 处于低电平。 如果您指的是其他内容、请告诉我。

    DESAT 保护仅在启用栅极驱动器(EN 拉至高电平)时有效。  

    对于您的最后一个问题、当 EN 为低电平时、驱动器将禁用、并激活 OUTL 来下拉 IGBT 或 SiC MOSFET 的栅极。 当 Vgs 低于其阈值时、米勒钳位本身通常处于活动状态、不是作为单独的常开特性。

    此致、

    Muiz.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。

    有源下拉在 EN 拉至低电平时是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathin、

    是的、当 EN 被拉至低电平时、有源下拉起作用。

    此致、

    Muiz.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muiz:

    我可以将外部米勒钳位与内部钳位一起使用吗? 通过使用相同的 Clampi 引脚和 PNP BJT ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathin、

    是、但您必须注意、CLMPI 引脚既是内部钳位的检测节点、也是内部钳位的下拉节点。 因此、不能在同一节点上真正将外部钳位并联作为单独钳位。 您可以使用由 CLMPI 驱动的 PNP 级来提高钳位电流。 以下 E2E 主题对此进行了更详细的解释: UCC21750-Q1:使用 BJT-CB 时如何连接 CLMPI 引脚? 如何使用潜在的长 AMC 环路实现 AMC 函数? -电源管理论坛 — 电源管理- TI E2E 支持论坛