This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:接地连接策略

Guru**** 2797955 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604006/bq76905-ground-connection-strategy

器件型号: BQ76905
主题: BQ76952 中讨论的其他器件

我目前正在设计一个结合使用 BQ76952、MCU 和降压转换器的 BMS 电路。 电池组为 BQ 和降压转换器 供电、而降压转换器为 MCU 供电。

我知道需要使用网带连接 BAT-和 BQ 的接地端。 但是、我不确定如何连接 BQ、MCU 和降压转换器的接地端。 在 BQ 数据表中所示的参考电路中、BQ 和 MCU 接地也通过网带进行分离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasir、

    如果 BMS 具有高侧保护功能、则所有接地端都可以并且应该连接在一起。 实质上、系统将具有逻辑接地和电源接地。 AFE、MCU 和降压转换器的数字接地(我们将其称为 GND)必须相同。

    电源地 (BAT-) 应通过网带或 0E 电阻连接到 BQ 的 VSS 引脚。 这样做是为了让 BMS PCB 中的单点参考电源路径和逻辑路径。

    谢谢、
    Abhijith