This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:当 VBAT >VSYSMIN 时、电池充电电流下降

Guru**** 2796955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606084/bq25622e-battery-charging-current-dropping-when-vbat-vsysmin

器件型号: BQ25622E

当电池电压低于 IC 寄存器中设置的 VSYSMIN 值时、充电电流为标称值。 一旦 VBAT 升至 VSYSMIN 以上、充电电流看起来会下降约 50mA。 这与 VSYSMIN 设置的值无关。

这是预期的、是否有一些设置可以补偿这种影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否在“充电电流似乎在 50mA 附近下降“之前和之后提供更多详细信息。 挑战呢?

    充电器运行条件、如 VBUS(VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT(BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS。
    所有寄存器读数、包括 ADC 读数。 寄存器读数有助于了解充电器运行状态和故障情况(如果有)。

    谢谢、

    Ning。