This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A 240W 直流/直流转换器:无输出/无开关问题

Guru**** 2797405 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP22495, UCC27511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600801/ucc2897a-ucc2897a-240w-dc-dc-converter-no-output-no-switching-issue

器件型号: UCC2897A
主题中讨论的其他器件: PMP22495UCC27511

尊敬的 TI 团队:

请查看我随附的原理图和设计计算器、以便进行评估 使用 UCC2897A 设计的 240W 直流/直流转换器 控制器。

我目前在 不从转换器获取任何输出 。 打开了 在 AUX 和 OUT 引脚上未观察到开关 正弦波。

为了进行调试、我应用了 14.5V 的外部 VDD 电源 VREF 电压存在且稳定 、在的范围内测量 4.95V 至 5.010V 。 但是、即使使用正确的 VREF、开关也不会启动。

请您指导我:

  1. AUX 和 OUT 引脚上无开关的可能原因

  2. 调试该问题所需的密钥检查或测量

  3. 担心原理图或设计计算器值

非常感谢您的支持和建议。

感谢您抽出宝贵的时间提供指导。

此致、
费尔穆鲁根

ACFC_250W_HF_DC-DC_calculator.pdf 

ACFC_250W_HF_DC-DC.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Velmurugan:

    您的查询正在审核中。 由于美国的圣诞假期、我们的回复可能会出现一些延迟。

    感谢您的理解。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Velmurugan:

    感谢您的耐心。

    我注意到 CBIAS 电容器值过低 (1μF)。  您是否尝试过增大它?

    有关计算 CBIAS 值的详细步骤、请参阅 了解和设计有源钳位电流模式控制转换器(修订版 A) -(第 7.3 节、第 48 - 49 页)。

    如果您有更多问题、请联系我们。

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 e2e.ti.com/.../ACFC_5F00_update.pdfyour 的支持。

    我已经尝试增大 CBIAS 电容值。 我使用 0.1 µF、1 µF 和 4.7 µF 陶瓷电容器进行了测试、所有电容器都与 330 µF 电解电容器并联。 但是、该问题仍然存在:未观察到开关、也没有输出电压。

    之后、我基于 PMP22495 修改了设计、为有源钳位使用 N 沟道 MOSFET。 更新后的设计详细信息如下:

    • VIN :50–140 V

    • 输出电压 :24 V

    • 输出电流 :10.5 A

    • Fsw :100 kHz

    • LP :370 µH

    • 漏电流 :1 µH

    • Ls :255 µH

    • Cin :250 µF / 400 V

    • COUT :680 µF / 50 V

    • Ron :172kΩ

    • ROFF :242kΩ

    • Rdtdel :18kΩ(≈0.22µs)

    • Rslope :59kΩ

    • 实验 : 470 pF

    • 射频 :330Ω

    进行这种修改后、转换器 尚未经过测试、在此之前、我想让您查看此设计和原理图。

    请您查看此设计、并指导我了解哪些方面可能缺失或不正确、以便转换器正常工作。

    再次感谢您的持续支持

    谢谢、

    费尔穆鲁根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Velmurugan:

    我将审核您的原理图、然后返回给您。

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Velmurugan:

    我将审核您的原理图、然后返回给您。

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adhvaidh Aravind:

    我正在跟进我之前提出的有关 UCC2897A 设计的问题、该问题是我在 12 天前提出的。 很遗憾、我尚未收到任何反馈或指导、在没有技术支持的情况下、我仍在努力调试此问题。

    我非常感谢你在这方面的指导、因为我已经在这个问题上停留了很长时间。

    感谢您的持续支持。

    此致、

    费尔穆鲁根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Velmurugan:

    我们感谢您的耐心等待。 我们在这个论坛上遇到了大量的问题,我们试图按照得到的顺序回答所有的问题。

    • 我注意到您意外地使变压器次级侧的端子短路:

    请对其进行更正、以便使用如下所示的电路:  

    • 另外、我很好奇、为什么您为主 FET 提供了额外的驱动器 (UCC27511) 吗?

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh