This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:对抗 PI 解决方案的任何解决方案

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCG28824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607198/ucc28881-any-solution-to-fighting-the-pi-solution

部件号: UCC28881
主题中讨论的其他器件: UCG28824

您好先生

如果 TI 有相同的解决方案来替代 PI TNY5072K?

谢谢

tinyswitch-5_data_sheet_20251217.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    感谢您考虑使用 TI 器件。 我们实际有 UCG28824 (采用 750V 的自偏置 QR 反激式转换器、用于 45W 设计的 270mΩ 集成 GaN FET)、可支持 TNY5072K 的所有功能(例如 750V 集成 GaN FET)、多个选项可选择最大开关频率 (100kHz、140kHz、250kHz 和 500kHz)、可实现 94%的峰值效率 (4 点平均效率为 93.85%)、低于 30mW(在 230mW 待机功率下列出的额外功率)、

    •通过集成实现低 BOM 成本

    –拆下具有自偏压功能的辅助绕组

    –集成输入和输出电压检测

    –集成电流检测

    –集成高压启动

    –集成 X 电容器放电

    •高效率和低 EMI 性能

    –超低待机功耗

    –频率折返和突发模式

    –谷底锁定

    –频率抖动

    –开关压摆率控制

    •全面的保护特性

    –过热保护

    –过压保护

    –短路保护

    –逐周期电流限制

    –使用 LPS 提供两级过功率保护

    –过压保护和欠压保护

    –开路反馈保护

    •通过外部电阻器实现灵活配置

    –X 电容器放电和 CCM 模式禁用

    –可选开关压摆率

    –多种钳位频率设置

    –故障锁存或自动重启

    –最大和最小峰值电流比

    –抖动振幅 ​

    但是、在 20W 的低输出功率下使用该器件只有两个问题、即过功率保护阈值较高、而由于器件的固定 IPK 限制、变压器尺寸略高。

    更多详细信息、请查看其 数据表。 和用户指南(测试报告)来获取测试结果。 如果您有任何疑问、请随时再次与我们联系。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anita

    感谢您提供详细信息。 但是、UCG28824 的成本远高于 TNY5072K
    TI 是否有与 TI 中 TNY5072K 相同的解决方案?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    有关价格、您能否联系营销团队? 为了让您与营销团队联系,我已向朋友请求提供联系方式,您能接受吗? 营销团队将帮助您解决此问题。  

    谢谢

    此致

    Anita