This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:ULN2003AI 受损

Guru**** 2797615 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605994/uln2003ai-uln2003ai-damaged

器件型号: ULN2003AI
主题中讨论的其他器件: ULN2003A

尊敬的团队:

客户当前使用以下电路驱动继电器。 请帮助检查应用电路是否有任何问题并提供任何改进建议。 谢谢你。

绘图说明:

  • 引脚 1-7 用于 MCU 输入控制。
  • 引脚 9 通过 0r 电阻连接到 24V 电源。
  •  引脚 10-16 连接到继电器输入控制。

image.png异常问题:

在运送的 2000 台设备中、有 6 台已经损坏。 故障是 MCU 输入为 0V、但任何输出端子的电平都为 7V。

每个引脚相对于接地的测量如下:

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    每个通道/继电器的电流曲线是什么?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Patrick:

    任何通道上的继电器均未损坏。

    1、继电器内部电阻为 390Ω、每通道电流不超过 100mA。 它不会同时打开所有 7 个通道;最多 4 个通道将同时打开。

    2.在操作过程中,继电器始终开启然后关闭;没有 PWM 输出控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    感谢您的更新。 请参阅 ULN2003A 数据表中的图 5-4、了解这些器件的允许电流曲线。 启用 4 个通道的每通道允许电流、100%占空比约为 60mA、非常接近 24V/390 Ω、这在超过允许的电流时会产生信号风险。 该电路的最高工作温度是多少?

    此外、客户能否发送包含 2 个输入和输出开关的波形? 根据布局和继电器参数、通道之间可能会发生交叉耦合、这可能会暂时将输入或输出通道拉至 GND 以下。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Patrick:

    感谢您的详细回答。

    正常温度为 40℃。 如果通道电流过载、是否会导致​​8 引脚和 9 引脚引脚的电阻值发生显著变化? 您能检查一下芯片的内部设计吗?

    客户目前无法提供波形图;工程师正在出差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    感谢您的更新、如果芯片过载、则故障模式是不可预测的。

    您还能否与客户核实 COM 引脚是否可能超过 50V、或者 R226 是否未组装或高于 0r?

    谢谢、

    Patrick