This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118 原理图审阅

Guru**** 2796755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607462/lm5118-lm5118-schematic-review

器件型号: LM5118

风扇电源电路 1111.pdf 

 

请帮助我查看原理图作为附件、 我希望通过 LM5118 设计降压/升压拓扑、Vin 范围=17V~30V、Vout=24V、Iout=0.6A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否将填写好的  LM5118QUICK-CAL 附加到此主题? 这将是我们进行原理图审阅和提供大部分所需详细信息的最高效工作流程。

    此致、  

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5861.snvu065a.zip

    因为在电路板上组装元件后、我何时应用 VIN = 24V EN = 12V 是的 根本没有输出电压 、和 VCC 也没有电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan  

    我可以询问是否有任何关于原理图的更新或者器件无法通电的问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在原理图中没有看到问题。

    但第一步、您需要检查为什么没有出现 VCC。

    为此、请确保 LM5118 上的信号电平正确:

    VIN

    - EN

    -如果 UVLO 被拉至低电平,检查影响

    -检查 LM5118 所消耗的电流

    注意:VCC 是栅极驱动器的电源。 因此、HB 或 LO 短路会强制 VCC 达到电流限制和低输出电压。

    此致、

     Stefan