This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:TPS55289:表 7-10 中 DISCHG 的说明

Guru**** 2797575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55287, TPS55289, TPS55285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606929/tps55289-tps55289-description-of-dischg-in-table-7-10

器件型号: TPS55289
主题中讨论的其他器件: TPS55285、TPS55287

数据表的表 7-10 中对 DISCHG 的描述具有误导性:它涉及关断。 但是、SHUTDOWN 会将 DISCHG 位复位为 0、因此 DISCHG=1 将不会生效。 表 7-10 应提及 OE 位、而不是关断、就像第 7.3.7 节一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您联系我们。 我将对此进行研究并在稍后提供反馈。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    比你的建议! 我们在 TPS5529-Q1 数据表中添加了该说明。 我们还将考虑更新 TPS55289 数据表。

    此致

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是 TPS55289 数据表中“关断模式“意味着 OE=0 的唯一位置、因此最好在这里根本不提及“关断模式“。 在其他任何地方、“关断“(“热关断“除外)都表示 EN/OVLO=低电平。 您对此措辞有何看法? “当 OE 位为 0“时、VOUT 通过内部 100mA 灌电流对地放电。 0b 情况也需要修复。

    TPS55287 和 TPS55285 数据表有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    非常感谢您的宝贵建议。 我们也将考虑更新上述数据表、由此给您带来不便深表歉意。

    BRS、

    布莱斯