This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:适用于 Xilinx 的电源管理解决方案

Guru**** 2796765 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609370/tps650864-power-management-solution-for-xilinx

器件型号: TPS650864
主题中讨论的其他器件: TIDA-01393

大家好:

我正在从 TI 产品线为我的定制电路板寻找一种电源管理解决方案、该解决方案在一个设计中集成了 Virtex UltraScale+和 RFSoC。 具体来说、我需要一个电源时序解决方案。

此致、

Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:  

    建议将 TPS65086xx 器件系列与 Xilinx SoC 配对。  

    遗憾的是、我们没有专门针对 Virtex UltraScale+系列进行预配置的特定器件。  

    我建议使用用户可编程 的 TPS650861、它可以根据您系统的电压/时序需求进行配置。
    编程详细信息可在以下 NVM 编程指南中找到

    我们提供了为 Virtex-7Zynq UltraScale+ 器件系列供电的参考资料、可作为类似的起点。   

    如果您 对器件或编程过程有任何疑问、敬请告知。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您的快速答复。

    我认为 TIDA-01393 非常适合我们。

    根据文档、 UltraScale +可以上电、但是与 FPGA 相关的内存或驱动器 IC 等外设呢? 是否有针对他们的指导原则? 我是否需要使用单独的 LDO? 请帮助我了解用于 FPGA 的 PMIC 及其外设。

    此致、

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:  

    您希望供电的特定外设是什么、它们的电源要求是什么?

    TIDA-01393 设计指南中的方框图确实在使用 PMIC 集成的降压转换器和 LDO 的各种电源图示例中显示了“DDR 存储器“或通用“外设“(3.3V、1.2V、...) 的连接。  

    如果您有这些电源图未涵盖的特定要求、请告诉我。  

    此致、  
    Sarah