This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A53B:TPS7A53B 热阻和电流降额

Guru**** 2796755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53B, ADC12D1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608899/tps7a53b-tps7a53bthermal-resistance-and-current-derating

器件型号: TPS7A53B
主题中讨论的其他器件: ADC12D1000

您好:

我正在使用该 TPS7A53B 为 ADC12D1000 供电。 使用的电流降额为 70%、表示 2.1A。 ADC 的最大 2.1A +裕度的 20%高于 2.1A。 此外、考虑到 2.1A 的+20%、热阻约为 119C。 噪声也必须低至 TPS7A53B。

您是否知道任何其他 LDO 具有更低的热阻、更便宜或相同的价格以及与 TPS7A53B 相同的低噪声输出?
恐怕温度会上升到很高的数字

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Filipe、

    您的输入和输出电压以及系统的环境温度是多少?

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vahroy:

    对于  TPS7A53B 输入:VIN =2.3V、Vout=1.9V、Iout max =2.1A(ADC12D1000 数据表)
    环境温度= 50°C

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Filipe。

    您是如何得出 119°C 的热结温的

    在您提供的条件下、TPS7A53B 的结温约为 89°C。

    我们可以使用以下公式计算结温:

    TJ = PD x RΘJA + TA

    TA =环境温度= 50°C

    R θ RΘJA = 46.5(热优化 PCB)

    PD = VIN-IOUT * VOUT = 2.3V - 1.9V * 2.1A = 0.84W

    TJ = 0.84W x 46.5C/W + 50°C = 89.06°C

    远低于器件的热限值。 该器件应该能够很好地满足您的应用需求。

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vahnroy、

    我 在数据表中使用了 Δ RΘJA = 68。
    使用最坏的情况最好留出一些裕度、但可能裕度太大。

    我将使用 RΘJA = 57 等电容器。 可能我的 PCB 板不如 EVM 模型好。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Filipe、

    即使 RΘJA = 68.7、这也可能高于优化 PCB 所能实现的水平。 结温约为 108°C

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vahnroy、

    谢谢!

    此致