This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410-Q1:查询器件建议

Guru**** 2797825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3410, LM3410-Q1, TPS61165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606486/lm3410-q1-inquiry-regarding-device-recommendations

器件型号: LM3410-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3410TPS61165-Q1

您好:

我的客户正在寻找能够支持以下条件的 LED 驱动器 IC:

- LED 灯的数量: 9.
- LED 连接配置:系列 (1x9)  --> 3 x 3.
- LED 颜色:白色
- LED 驱动器 IC 电源:AAA 电池 (x2)
- LED 控制:PWM
- LED : EVERLIGHT XI3030 系列
-要求:
  * AEC-Q100
  *低输入电压(低于 2V 是最好的,但在早期 2 伏范围内是可能的)
  *输出电压(35V 或更高)
  * FB 电压: 100mV(首选较低值)

请在 TI 产品中推荐最合适的器件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    您的应用是什么? 您目前的要求是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、徐海立:

    感谢您的答复。

    客户的目标是汽车应用的远程控制。

    LED 特性如下:

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    LM3410 的主要挑战在于输出电压范围。 是否要使用自动版本设备或可接受非自动? 还是能否增加输入电压? 或者是否可以在 LED 驱动器 IC 之前添加升压 CV 级?

    我是否可以知道“面向汽车应用的远程控制“的具体场景? 如果您想通过电子邮件进行详细讨论、请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     徐海立:

    以下是客户的回应。

    目标应用是适用于汽车后座监视器的 BT 遥控器。

    由于我们计划使用 2 节电池 (1.5V * 2 = 3V)、LM3410-Q1 规格中的 (min) 值应低于早期的 2 伏范围。

    例如、我们认为像 Microchip MCP1664 这样的产品是合适的。 如果您知道有比 Microchip MCP1664 更高效的 TI 替代产品、请告诉我们。

    此外、LED 连接配置将使用 3x3。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢有关 LED 连接配置的更新、您的意思是 3p3 — 每个灯串串联三个 LED、连接三个灯串?

    • 如果是这样、就像我之前提到的、LM3410-Q1 的挑战在于 Vout 范围、如果 Vout 接近 3 x VF、LM3410-Q1 可以支持该范围、因为输出电压处于 24V 范围内。  
    • 如果不考虑并考虑到 35V 的 Vout、则可以考虑 TPS61165-Q1。 此外、如果您 需要 将输入电压低于 2V、我们正在开发一款完全满足您需求的新器件。 如果您有兴趣、我们可以通过电子邮件讨论更多详细信息。

    以上讨论基于单通道解决方案、如果您需要三通道解决方案、请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

    感谢你的帮助。

    以下是客户的回应。

    感谢更新、关于 LED 连接配置、您的意思是 3p3s — 每个灯串串联三个 LED、连接三个灯串?

    没错。

    对于 LM3410-Q1、VIN (min) 规格为 2.7V、高于要求的规格、不能使用。

    请推荐符合以下规格的其它更换产品。

    -符合 AEC-Q100 等级(汽车等级)
    -低输入电压(早期 2V 范围)
    -输出电流限制 (min)(200mA 或更多)
    -输出电压(20V 或更高)

    请向我发送一封有关新器件的电子邮件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

    客户正在等待您的答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我会通过电子邮件与您联系。 谢谢!