This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:有关可堆叠运行的问题

Guru**** 2797615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602240/tps546e25-question-about-stackable-operation

器件型号: TPS546E25

尊敬的先生/女士:

我正在使用两个 TPS546E25 实现一个双相系统、但未成功。 只有主器件会进行切换、我会汇总如下所示的症状:

  1. 堆栈配置寄存器 D6[7:0]为 00000100
  2. ISHARE 的电压约为 0.56V、高于 VISHARE 故障跳变阈值

以下是我用于引脚配置的电阻:

主器件的 MSEL1:3.32k

从器件的 MSEL1:500K

主器件的 PMB_ADDR:22.1k

从器件的 PMB_ADDR:0

主器件的 MSEL2:9.09k

从器件的 MSEL2:9.09k

主器件的 VSEL:26.7k

从器件的 VSEL:26.7k

系统可以很好地将输出电压调节到 1.1V、但从器件不进行开关。 我已经检查了 ISHARE 和 TRIGGER 的引脚、并且它们连接在两个 IC 之间。 我不知道还有什么事情要做,你能给我一些建议吗?

 

非常感谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我可以从您那里获得任何反馈吗? 如果需要、我可以分享有关我的 PCB 的更多信息、

    此致、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请分享原理图和 PCB 图像。   如果您不想在此处发帖、请接受我的 e2e 朋友申请并通过 e2e 邮件系统发送原理图。  

    0xD6 对于两相主器件是正确的、对于辅助器件、什么是 XD6 值。  我预计会有 0x05。   引脚搭接电阻器似乎合适。  读取 0xD8 寄存器并确保器件使用引脚搭接电阻器进行设置。        此外、读取 0xAE 寄存器值并报告该值。        触发迹线是否为脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的答复。 我花了一些时间调试我的 EVB、现在双相运行可以正常运行。

    顺便说一下、我是否知道如何接受您的 e2e 朋友申请、因为我不熟悉 E2E 系统。

    此致、

    Tony