This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:BQ24735 睡眠模式

Guru**** 2796825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611638/bq24735-bq24735-sleep-mode

器件型号: BQ24735

1、BQ24735 数据表中有以下说明:“VVCC–VSRN > 275mV(未处于睡眠模式)“。

(1)、请帮助解释睡眠模式。

(2)、为什么 ACOK 变为高电平需要 VVCC–VSRN > 275mV(不处于睡眠模式)?

 

2、BQ24735 数据表中有以下说明:“ VACN < 200mV(ACN_SRN 比较器)“。

请说明为何 BQ24735 需要这样才能在仅电池模式下导通 BATFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    [引述 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611638/bq24735-bq24735-sleep-mode

    1、BQ24735 数据表中有以下说明:“VVCC–VSRN > 275mV(未处于睡眠模式)“。

    (1)、请帮助解释睡眠模式。

    (2)、为什么 ACOK 变为高电平需要 VVCC–VSRN > 275mV(不处于睡眠模式)?

    [/报价]

    睡眠模式是一种不存在适配器的低功耗状态、用于最大程度地减小静态电流、并防止在适配器不提供可用能量时出现意外的电源路径行为。 在睡眠模式下、交流路径被禁用、内部模拟块在很大程度上被关断。


    条件 VVCC–VSRN > 275mV 用于确认适配器不仅存在、而且会通过交流检测电阻主动提供正向电流。 这可确保器件退出睡眠模式并且适配器可以提供有效电源。


    因此、只有在满足此条件时才允许 ACOK 置为有效、从而防止由于漏电流、噪声或热插拔瞬态而导致的 ACOK 置为无效。



    [引述 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611638/bq24735-bq24735-sleep-mode

    2、BQ24735 数据表中有以下说明:“ VACN < 200mV(ACN_SRN 比较器)“。

    请说明为何 BQ24735 需要这样才能在仅电池模式下导通 BATFET?

    [/报价]

    VACN 和 VSRN 之间的比较用于确定适配器路径是否真正处于非活动状态。 当 VACN 与 VSRN 之间处于 200mV 范围内时、该器件可以安全地假设不存在适配器电流。

    此要求可防止 BATFET 在适配器路径仍可能部分处于活动状态或未定义的情况下导通、否则会导致反向电流、电源路径之间发生争用或 BATFET 应力。一旦 VACN 和 VSRN 足够接近、BATFET 将启用、以便从电池为系统供电。

    此致、

    基督教。