This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61287:有关外部 MOSFET 选择的咨询

Guru**** 2797955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61287, TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611646/tps61287-inquiry-regarding-external-mosfet-selection

器件型号: TPS61287
Thread 中讨论的其他器件: TPS61288

您好:

我的客户正在考虑在以下条件下使用 TPS61287。

 - VIN = 4.2V-3.2V / VOUT = 8V/IOUT = 4A(最大值)

下面的外部 FET 是否可以用于 TPS61287?

https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fdme820nzt-d.pdf

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    有关 TPS61287 MOSFET 选择指南 https://www.ti.com/lit/an/sdaa165/sdaa165.pdf?、请参阅 AN

    另一个建议是、完全集成的器件 TPS61288 也可以支持该情况。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    感谢您的答复。

    客户比较喜欢 TPS61288、但没有足够的电流。 是否有完全集成的器件可以处理超过 20A 的电流?

    否则、您能否就上述 FET 是否适合客户审查?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    遗憾的是、我们目前没有如此高的电流集成式升压器件、但我认为 TPS61288 可以通过 3.2V 电源轨支持 8V/4A。

    此致、

    Nathan