This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:上拉 R1 的值

Guru**** 2797335 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS27081A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608462/tps27081a-value-of-pullup-r1

器件型号: TPS27081A

您好:

参考 TPS27081A 的数据表、我们希望尽可能增加 R1 的值(同时保持 R2 = 0r)、以减少对连接的分压器的影响。 我们的原理图如下所示。 通过分析典型应用、我可以看到关断时间会受到影响、并且对噪声的敏感性会更高。 但是、在测试弱上拉电阻器件时、我们可以看到它仍能按预期运行。 R1 的值(VIN 与 R1/CA 之间的上拉电阻)是否存在任何影响器件功能的限制?

image.png

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我明天就回复您

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    您对此帖子的回答是否正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    很抱歉耽误你的时间。

    我在数据表中看到的最大值是 10k、我试图与其他可能了解更多信息的人再次确认、但似乎他们在过去一周里已经离职、应该很快就会回来

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我得到了答案、似乎任何小于 5M Ω 的电阻都不应该引起任何问题

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格