This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:有关 TPS25751 灌电流 GPIO 开关

Guru**** 2797615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610789/tps25751-regarding-tps25751-sink-gpio-switching

器件型号: TPS25751

您好的团队、

我的客户正在评估 TPS25751 的规格。 我知道 TPS25751 的 GPIO 引脚不支持引脚状态根据 IC 协商的 SINK_PDO_自动变化的行为。 因此、CPU 必须自行确定协商的 PDO。

在客户的应用中、系统由 TPS25751 供电、希望控制器 IC 根据协商的电压在两个电路之间切换: 提供 5V 电压时、使用电路 A;提供 20V 电压时、使用电路 B。  (应在不使用微控制器的情况下进行切换,且他们计划使用 FET 进行开关。)

问题: 是否有任何替代方法可以根据协商的电压更改 GPIO 行为?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    您 需要 TPS25751 确定何时为连接到 PPHV 的两个独立电路供电。 当通过 VBUS 提供 5V 电压时、将为电路 A 供电。 或者、当为 20V 供电时、仅为电路 B 供电。 为电路 A 或 B 供电的开关控制将由 PD 控制器控制的外部 FET 完成。

    据我所知、TPS25751 上目前没有支持此 GPIO 的功能。 我建议使用外部 MCU 来控制电源路径。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katilynn-san:

    感谢您的支持。

    我知道建议使用外部微控制器进行控制。 作为另一种方法、是否可以对 TPS25751 的 VBUS 电压进行分压、将其馈入外部比较器并使用它区分 5V 和 20V 以控制 FET 开/关开关?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    在我们对 TPS25751 的内部测试中、我们并未使用外部比较器来控制 FET、从而导通和关断不同电路的路径。 不过、这不 会阻止在设计中使用比较器。 我认为不能通过采用外部比较器来控制外部灌电流路径的固有原因、并且认为它可以作为满足您特定设计需求的可行解决方案。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katilynn-san:

    感谢您的支持。

    我知道使用比较器来比较 VBUS 输入不会出现问题。

    在此配置中、比较器的+IN 将接收分压后的 VBUS 电压、而–IN 将接收通过分压 20V 和 5V 获得的中点电压

    但是、在与客户确认后、他们提到、由于 Vref 侧也来自 VBUS、因此比较将不再正常工作。 假设对于该配置、Vref 电源需要单独的电源是正确的吗?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    感谢您的答复。  

    据我所知、您需要澄清一下比较器是否需要 外部 Vref 电源来为器件供电。

    我不是使用比较器器件的技术专家。 我建议与比较器团队创建一个新的 E2E 主题、以便获取他们关于如何 实施 以及器件选择建议的意见。

    谢谢您、

    Katilynn