This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18532Q5B:CSD18532Q5B 产生 PCBA 的灼伤问题

Guru**** 2797575 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18532Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614544/csd18532q5b-csd18532q5b-makes-pcba-burn-issue

器件型号: CSD18532Q5B

尊敬的 TI 团队:

  我是 Alphanetworks CE、Jake。  

  我们现在面临着本部分 CSD18532Q5B 的一个重大问题。 在我们的器件中构建此器件并发货给终端客户后、系统会将这些器件退回到无电源输出状态、并在 1 年内出现 PCBA 烧伤标志故障症状。  

  到目前为止、我们报告了大约 100 个器件具有相同的故障症状、这种故障似乎呈上升趋势。

  在我们检查故障器件后、我们发现故障分析器件都在系统日期代码 383 中、因此我们想知道该日期代码是否接近您的测试限值。因此、您能帮助我们提供此 D/C、383 和此 D/C 的电气特性测试结果以及其他 D/C 测试结果的发货记录、以便我们可以查看该问题是否属于 D/C 问题。   

   这是一个紧急情况、因为正在使用不到 1 年的版本、并且报告的故障越来越多。 我们必须找出根本原因 ASPA。 请您在下周前提供这些信息。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jake、

    感谢您关注 TI FET。 此公共论坛不适合此问题、应通过常规电子邮件进行处理。 我将向您发送一封跟进电子邮件、然后关闭此主题。  

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用