This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:H 桥栅极驱动器、PWM 50kHz、100%占空比

Guru**** 2797405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615213/lm5106-h-bridge-gate-driver-pwm-50khz-100-duty-cycle

器件型号: LM5106

大家好:

我正在寻找一个 H 桥驱动器(全桥或半桥)、用于驱动负载电压为 48V 且负载电流高达 7A 的电感负载

电桥驱动器将由微控制器使用 50kHz PWM 信号进行控制。 驱动器必须支持以 100%占空比运行。

此外、驱动器的电源电压应与负载电压无关。

我找到了 LM5106、但我认为它不支持 100%占空比工作。
您是否会推荐任何其他满足这些要求的驱动器 IC?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:  

    我们提供了一个常见问题解答、其中提供了有关这方面的详细信息。  由于非隔离式驱动器不会在内部产生偏置、因此需要从外部偏置驱动器。 通常、这是通过一个电容器完成的、当低侧 FET 导通时、该电容器充电。 这也可以通过外部浮动电源来实现。 如果 H 桥需要两个输出、并且需要 100%占空比、那么这会很有用。 然而、只要由外部供电、LM5106 就能够实现 100%占空比。  

    您可以在此处阅读更多信息:  【常见问题解答】TI 的非隔离式半桥驱动器是否可用于 100%占空比应用? 

    此致、

    Amy