This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5039:1300W 输出功率

Guru**** 2797955 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5039

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615960/lm5039-1300w-output-power

器件型号: LM5039

您好的团队、

LM5039 作为电源模块是否支持 1300W 或更高的输出功率? 我们是否对此应用有任何参考设计或材料? 如果不支持、哪个器件可以实现该要求?

此致、

Eileen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:  

    LM5039 是一款适用于半桥功率级的半桥控制器。 电源要求来自功率级的主要元件、例如您选择的 FET、电容器、变压器等  

    您需要确保的唯一兼容性是内部栅极驱动器能够为外部 FET 提供足够的电流。  

    一款采用该控制器的 350W 参考设计 —  https://www.ti.com/tool/PMP7246

    谢谢、

    John