This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF35:需要输出电压 — 3.3V

Guru**** 2796825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617486/ref35-need-output-voltage---3-3v

器件型号: REF35

你(们)好 REF35300YBHR — 这是我工程中之前使用的器件,输出电压和输出电流为 3V、10mA。 现在、我需要一个输出电压如所示的新器件 3.3V 和输出电流、范围可以是 100mA 的- 150mA。 新器件的尺寸应与 REF35300YBHR 相同。 请向我建议一些部分。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    就 WCSP 封装(与 REF35300YBHR 相同)而言、这是我们可以提供的理想选择。  

    您计划使用的输入电压是多少?

    我建议使用 REF3433IDBVR + BJT、如下所示:

    这可以提供高达 100mA 的电流

    您对此选项有何看法?

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我们需要寻找符合以下规格的 LDO:

    1. 输出电压/电流 — 3.3V/100 –150mA。
    2. 无热关断或过热保护功能。
    3. 薄型 BGA 封装。
    4.  +150°C 至 175°C 的最大工作温度。

    我们已经浏览过 Digikey、Mouser 和制造商网站等供应商网站、但找不到这些网站。 请您提供与上述规格相匹配的任何器件型号或数据表链接、我们将不胜感激。

    或将我们路由给主题专家。

    此致、

    Yashar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yashar 您好:

    有关 LDO 咨询、请参阅您发布的此主题:

     REF35:查找元件时需要帮助 

    我现在将关闭此主题。  

    谢谢、

    杰克逊。