This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:我们是否可以向 LM2409 驱动器添加并行 LED 和#39

Guru**** 2797565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617696/lm3409-can-we-add-parallel-led-s-to-lm2409-driver

部件号: LM3409

当前硬件设置具有两个串联的 LED 输出电压驱动器、即 2.6V、Iout=LED 276mA。 但我们的新要求应该还有另外两个 LED。 我们还增加了另外两个并联的 LED。  

QNS 1:增加视差 LED 会影响我的设计在光学性能。 我们知道两个 LED 不能有相同的 I-V 曲线。 因此、它将发挥亮度的作用。 需要在你的身边进行点缀。

QNS 2:增加两个 LED 串联如何影响我们的设计? 我们应该调整什么值? 如何实现相同的亮度? image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abishek:

    什么是 最终应用?

    1.)  添加视差 LED 将影响我的光学性能设计。 我们知道两个 LED 不能有相同的 I-V 曲线。 因此、它将发挥亮度的作用。 需要在你的身边进行点缀。

    正确的是、由于 I-V 曲线变化、您无法驱动并联的 LED。 并联 LED 将稳定至相同的正向电压、但它们之间的电流不相等、因此无法控制亮度。

    2.)  添加两个串联的 LED 会如何影响我们的设计? 我们应该调整什么值? 如何实现相同的亮度?

    添加串联 LED 将增加降压转换器的输出电压、从而改变占空比。 您的输入电压是多少?

    我建议查看数据表公式并调整 ROFF 值、以确保接近所需的标称开关频率。

    您可能还需要调整电感器值、以确保保持所需的最小电感器纹波(请参阅公式 11)、而不会由于低输出电流而进入不连续导通模式 (DCM)。 通过~μ F 2MHz 的目标开关频率、可以轻松实现这一点。

    此致、

    Zach