Other Parts Discussed in Thread: BQ76922
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ76922
我正在使用专为在北极条件下运行而设计的 BQ76922 构建 LTO 电池模块。 名义上,它的额定温度只能低至–40C,但冬季冰盖温度可以低至–60C。 如果它在这些条件下失败、这是可以预料的、但您可以了解以下内容:
- 在不同的温度介于–60 和–40 之间时、我的故障率可能是多少、以便我可以计划一些冗余
- 低温下的失效模式是什么、以及我是否可以将系统设计为永久的 使能 MOSFET 在发生这种情况时尽可能提高收集可用数据的可能性
我完全理解、这在建议的条件之外运行良好、并且这些情况下的故障不是 TI 的故障。 TI 提供的有关在–40°C 以下运行的任何数据均用作指示性数据、而不是任何形式的保证。 所设计的系统不是安全关键型系统。